お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

INCREMO:Basler IPカメラを搭載した警察車両の車載カメラシステム

チェコ警察では、業務の質を向上させるため、監視システムINCREMOの構成機器としてビデオカメラを車両に搭載しました。INCREMOは、人と車両に関する様々な文字情報や車両周辺の撮影状況を警官に伝えることができます。秘密情報の安全性を確保するため、すべての収集データは暗号化され、データへのアクセス前にユーザー認証が行われます。

Basler IPカメラは、チェコ警察のビデオ監視システムINCREMOにとって必要不可欠な存在となっています。INCREMOは、車載用コンピューター1台、記録装置1台、Basler IPカメラ2台で構成されています。コンピューターの操作はタッチパネルと警察の無線装置を通じて行うようになっており、情報検索(個人の犯罪歴などの確認)、会話、ナビゲーションなどを行うアプリケーションが最初からインストールされています。車両のエンジンがかかると、すべての設置機器が自動的に起動します。コンピューターやビデオレコーダー、バッテリー、そして無線通信の状態は、車両に搭載された自動診断システムによってモニタリングされます。LCDタッチパネル式の使いやすい操作画面により、警官は執務中に各機器を自在にコントロールできます。

INCREMOの主な使用例:

  • パトロール時の不審人物に対する職務質問。車内にいる警官がその人の身元をタッチパネルで確認可能。
  • 車両の取り調べ。パトロール時に特定の車両に対し、その車両が必要な検査証を持っているか、盗難車両でないかをナンバープレートから割り出すことが可能。
  • 交通事故への対応。オペレーションセンターは負傷者の健康状態など現場の状況に関する情報をメッセージシステムから得ることが可能。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。