お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

アプリケーションノート

1つの検査ラインに複数のracerを取り付ける方法

書類番号: AW001311

このアプリケーションノートでは、BaslerのGigE対応ラインスキャンカメラracerを3台使用して複数のカメラを持つシステムを構築する方法についてご紹介しています。1台のラインスキャンカメラだけでは光学検査を行うのに不十分である場合、複数のカメラを取り付けることが多いですが、このような複数のラインスキャンカメラを持つシステムの構築や設定を行うには、やや難しい作業が必要となります。

アプリケーションノートの中では、システムの構築に必要となる作業を段階別にご説明しています。さらに、ネットワークの設定方法やトリガーを同時に行う方法、Baslerのpylon Camera Software Suiteを使用してビューワーの機能ツリーを定義する方法に関する実例のほか、最終的なアプリケーションソフトウェアの設定例も掲載しています。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。