お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

車上荒らしの対策に貢献するBasler IPカメラ

アメリカ・ニューヨークのレイク・ロンコンコマにあるSilara Security社は、スポーツ競技場やナイトクラブ、レストランにIPカメラを設置しています。これらの場所では大勢の人々が集まるため、セキュリティの確保が重要になります。監視カメラが設置されている場所の一つに、ニューヨークのセントジェームスにある「The SportsArena」があります。ここでは、昼夜を問わずスポーツの試合が行われていますが、試合中の時間帯を狙った駐車場の車上荒らしが頻発していました。そこで、この競技場のオーナーはSilara Security社に監視システムの設置を依頼し、セキュリティを強化することにしました。そして、同社のBrian Sharbowicz氏がセキュリティ対策として考案したのが、BaslerのIP固定ドームカメラBIP-D1300c-dnをビルの外に取り付けて駐車場を監視する方法でした。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。