お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

Baslerのラインスキャンカメラsprintを利用したシート材の検査

ラップフィルム、金属、不織布などの原材料には、さまざまな欠陥が含まれている可能性があり、欠陥がある場合は生産に使用できません。CAMEA社の検査システムUniscanDETECTORに搭載されているBaslerのラインスキャンカメラsprintは、ベルトコンベヤー上の原材料を細かく検査することにより、シミ、キズ、汚れといった品質に問題のある原材料が使用されないようにしています。

原材料の欠陥の種類にはさまざまなものがあり、穴、シミ、模様の違いのほか、表面の付着汚れや異物なども含まれます。欠陥の種類にかかわらず、UniscanDETECTORがあれば、どんなに小さな不具合でも最高2000m/分の速度で検出することができます。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。