お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

Basler ace、dartを搭載したEUROIMMUN社のコンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡

EUROIMMUN社が開発した革新的なEUROPatternシステムがあれば、コンピューター支援の下、蛍光顕微鏡観察を自動的に行うことができます。精密な視野と機械的構造に加え、EUROPatternシステムでは、最新の画像処理技術を活用した画期的な手法を採用しており、ソフトウェアが2台のデジタルカメラで撮影した画像データから自動的にパターンを認識し、検査結果を生成して臨床検査技師に提供します。臨床診断において精度の高い検査結果と安全性を確保するには、高画質な画像データが必要になります。また、検査中のプレパラートに含まれるサンプルがどの患者のものであるかを高い信頼性で確実に識別することも重要です。そのため、マトリックスコードの読み取りを通じて患者に関する情報を提供するカメラも別途取り付けられています。

EUROIMMUN社の顕微鏡には、Basler aceとBasler dartの2種類のカメラが搭載されています。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。