お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

クールで画期的かつ革新的:美味しさを届けるBasler scout

ニュージーランド最大の冷凍菓子メーカーであるTip Top社は、1日当たり12万~15万リットルの製品を工場で生産しており、生産効率を向上させるため、工程の改善に継続的に取り組んでいます。アイスクリームの生産工程では、風味と食感を保つため、正確な分量で原材料と乾燥パウダーを混ぜ合わせます。混合工程の前に別の材料が混入したり、人的ミスで誤った分量の原材料を追加したりすると、品質や生産の遅れに直接影響することになります。

このような生産不良が起こる可能性を低減するため、Tip Top社では全く新しい生産工程を開発しました。新たに開発された工程では、乾燥した原材料と水分を含む原材料を扱うエリアを分け、前者を高い位置、後者を低い位置に配置しました。Basler scout は、乾燥した原材料が運ばれているコンベヤーの上からパウダーの入った袋を撮影します。十分な照明を確保するため、カメラの上部には2列の白色蛍光灯を取り付けました。

詳細については、当社の成功事例をご覧ください。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。