お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

暴徒からフィンランド教会を守るBasler IPカメラ

美しい田園風景や歴史的な町並みが広がり、重要文化財があることで有名な西フィンランドに位置する南ポフヤンマー県。ここにあるイルマヨキ、クリッカ、ユルヴァの3つの木造教会は、文化財に指定されています。フィンランドでは、17世紀から長く続いている伝統として木造の教会が建てられており、そのほとんどが今もなお利用されています。しかし、近年は教会荒らしの増加により、これらの重要な歴史的建造物を破壊行為から守ることがますます困難になってきています。しかも、特にセキュリティシステムを設置していない教会では、保険にかかるお金も高額になります。窓が割られたり、墓石が故意に倒されたりしたことが続いたため、南ポフヤンマー県の教会当局は、教会荒らしをやめさせるためにBaslerのIPカメラを設置することにしました。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。