お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

ジャック・ニコラスゴルフアカデミーに優れた画像を提供しているBaslerカメラ

ビデオ分析は、ゴルフの指導において大きな役割を担っています。ゴルフクラブのヘッドが毎時160km以上 の速さで動いているゴルフスイングを肉眼で細かく捉えることは不可能です。そのため、ビデオ分析の技術は長年にわたって進化してきました。最高の指導を行うためには、ハイスピード撮影されたビデオが必要不可欠になります。ジャック・ニコラスアカデミーでは、生徒に最高のサービスを提供するためにBaslerカメラを使用しています。ジャック・ニコラスコーチングスタジオでは、用途や撮影箇所の数に応じてそれぞれ最低でも3台、多い所で7台のBaslerカメラを設置しています。このほか、フルスイング指導場では最大で4台、そしてパット練習場では2台から3台のカメラを使用して撮影を行っています。また、フレームレート数とビデオファイルの容量を調整するために、カスタマイズされた専門ソフトウェアも開発されました。このシステムは世界22か所以上のアカデミーで導入されており、今後もその数を年間4か所から7か所増やしていく予定です。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。