お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

Basler aceを利用した自動精液分析

医薬や研究の分野では、微細な構造物さえも非常に重要になるため、生物医学向け顕微鏡では、どんなに多様な物体の構造や機能でも知ることができなければなりません。自動診断システムの研究、開発、販売、設置で業界をリードするスペイン企業MICROPTIC S.L.は、同社が専門とする生体臨床医学においてカメラを活用しており、継続的な改善と最新の革新的技術の活用による高品質な製品の提供を主な事業目的としています。

MICROPTIC社の主力製品である精液分析装置Sperm Class Analyzer(SCA)にはBasler aceが搭載されており、世界中のほとんどの発生学研究所やIVFクリニック、病院、精子バンク、 研究センター、大学で使用されています。このほか、MICROPTIC社は、分析装置MetaClassのモジュラーシステムとしてKaryotypingとFISHも提供しています。MICROPTIC社の製品は、顕微鏡、同社のソフトウェアを使用するためのコンピューター、そして分析用の画像や映像を転送するBaslerカメラで構成されています。

詳細については、当社の成功事例をご覧ください。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。