お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

パンフレット

Accuracy of Basler ToF Camera - パンフレット

このパンフレットでは、Basler ToFカメラの精度に関する測定結果や測定を行った環境についてご紹介しています。Basler ToFカメラの精度は、以下の試験条件で測定されました。

  • 環境温度22°C
  • カメラの暖機時間20分
  • 試験画像25枚
  • 環境光なし

測定した距離と実際の距離との差を算出することで、精度レベルを判定しました。

パンフレットの中では、測定手順の詳細についても掲載しています。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。