お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler製品ドキュメント

重要な情報のみをわかりやすく表示

Baslerが将来を見据えてお届けする新世代の製品ドキュメント、HTML版マニュアルがさらに拡張。ace GigE対応モデル、ace USB 3.0対応モデル、dart USB 3.0対応モデル、pulse USB 3.0対応モデルのほか、今後の新製品についてもPDF版に代わり、HTML版マニュアルを順次公開いたします。

新登場のオンライン版Basler製品ドキュメントでは、マニュアルをブラウザー上で直接開くことができるため、スマートフォンやタブレットでもご覧いただくことができます。

Basler製品ドキュメントにアクセスするには、このページのフォームを記入してください。

新しいBasler製品ドキュメントの主な特長:

新しいフォーマットでさらに見やすくなったほか、選択したカメラモデルの重要な情報のみがコンパクトに表示されるなど、さまざまな点で便利になりました。

検索機能と機能ツリー

Basler製品ドキュメントのHTML版では、PDF版よりも検索機能が使いやすくなっています。 また、すべての内容を網羅した機能ツリーを常時左側に配置することにより、選択したカメラモデルの対応機能(未対応の場合は灰色で表示)が一目でわかるようになっています。

情報の配置について

各種情報を探しやすい位置に表示。トピックごとに見やすく整理されているため、一目で必要な情報がわかります。 関連するトピックやキーワードに関する追加情報へのリンクも掲載されています。 また、GenICam1.2、GenICam 2.0などの機能名やサンプルコードを使って自動的にカスタマイズすることも可能です。

サンプルコードと一覧表

もう一つの注目点として、サンプルコードが複数のプログラミング言語に対応するようになりました。 さらに、数値や設定の一覧表もあるため、選択したカメラモデルに関するデータが一目でわかります。必要に応じて他のカメラモデルと比較したり、シリーズ全体の表示画面に切り替えたりすることも可能です。

印刷

特定のカメラモデルを指定することにより、マニュアルの中の知りたい情報のみをピックアップできるため、印刷の効率や情報の検索速度が向上します。

オフラインでの使用

さらに重要なポイントとして、Basler製品ドキュメントはオフライン(インターネット環境のない路上や工場など)でも問題なく使用できます。HTML版マニュアルのパッケージは、baslerweb.com上でご覧いただけるほか、ZIP形式でダウンロードすることも可能です。パッケージの中には、完全なマニュアルとソフトウェアのセットアップファイルが含まれています。ダウンロード用パッケージは、文書のダウンロードページに掲載されています。

Basler製品ドキュメントへのアクセス