Menu
産業用高解像度カメラ
画像を細部まで再現するために必要不可欠な高解像度センサー。必要な解像度は要件によって常に異なります。通常はVGAから5MPの解像度があれば十分といえますが、場合によってはさらに高い解像度が必要となることもあります。以前は高画質で高解像度なCCDカメラが主流でしたが、次第にCMOS搭載のカメラの解像度が高くなるにつれ、総合的にCCDよりCMOSの利点が目立つようになってきました。
この状況にいち早く気づいていたBaslerでは、CMOSカメラ製品のラインナップを拡充してきました。例えば、人気のカメラシリーズaceには、感度の高いアプティナ社製品CMOSセンサーを搭載した解像度の異なる2つのモデルをご用意しています(10MP対応のMT9J003と14MP対応のMT9F002)。一方、Basler beatには12MP対応のCMOSIS社製センサー(CMV12000)を搭載しています。そして、ラインスキャンカメラのracerとsprintもまた、鮮明な画像の撮影に必要な高い解像度を備えたカメラです。
Basler高解像度カメラ
以下のカメラシリーズは、高解像度センサーを搭載しています。

Basler ace
- 10MPから14MPの解像度に対応した最新世代のアプティナ社製CMOSセンサーを搭載
- USB 3.0が持つ速度を最大限まで活用:10MP対応モデルの場合は14fps、14MP対応モデルの場合で10fpsの速度を実現
- Gigabit Ethernetが持つ速度を最大限まで発揮:10MP対応モデルの場合は10fps、14MP対応モデルの場合で7fpsの速度を実現
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler beat
Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler racer
- 最高解像度12k
- 最大転送速度80kHz(Camera Linkの場合)
- 最大転送速度51kHz(GigEの場合)