Menu
CMOSグローバルシャッター搭載カメラ
グローバルシャッター (Global shutter) は動いている物の撮影に最適です。最新のCMOSセンサーでは、グローバルシャッターも利用できるようになっています。こちらでは、CMOSグローバルシャッターセンサーの特長や原理、BaslerのCMOSグローバルシャッター搭載カメラについてご紹介します。
動いている物や連続した素早い動きを撮影する必要がある場合は、センサーのシャッター方式が画質を左右する重要な要素となります。グローバルシャッター対応のCMOSセンサーが登場したことにより、今では個別の用途に合ったセンサーを柔軟に選べるようになりました。
グローバルシャッターセンサーの仕組みと原理
撮影時に同時一括で露光を行い、動いている物を「静止状態」で捉えるグローバルシャッターは、画像に歪みが生じないため、交通監視におけるナンバープレートの自動認識など、動いている物や連続した素早い動きを撮影する用途に理想的です。
グローバルシャッターの詳細や原理については、Baslerのホワイトペーパー「2種類の露出方法の機能および特徴(シャッタータイプ)でご覧いただけます 。
最新のCMOSグローバルシャッターセンサーの特長:
- 高いフレームレート
- 高解像度
- 少ない露光時間でも鮮明な画像が撮影可能
- 照明条件が悪い場合でもノイズが発生しにくい
- 最大70%の高い量子効率
グローバルシャッターセンサーの世界では、旧世代のCCDセンサーからCMOSセンサーへの移行が進んでいます。このトレンドにより、将来的にCMOSセンサーが成長すると判断したBaslerでは、CMOSセンサーが登場して間もない時期からCMOS技術に取り組んだ結果、今では幅広いCMOS製品を取り揃えるまでになりました。
BaslerのCMOSグローバルシャッター搭載カメラ:
Baslerの以下のエリアスキャンカメラシリーズには、CMOSグローバルシャッターが搭載されています。
Basler ace
Basler beat
Basler dart
Basler pilot
Basler pulse
Basler scout
Baslerの以下のラインスキャンカメラシリーズには、CMOSグローバルシャッターが搭載されています。
BaslerのIP固定ボックスカメラとIP固定ドームカメラの一部モデルにも、CMOSグローバルシャッターセンサーが搭載されています。