お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

dart BCON for LVDS Development Kit Software

Basler dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット:画像

バージョン: 1.0.2

オペレーティングシステム: Linux ARM

dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キットを使用するためには、dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キットイメージ 1.0.2が必要になります。このイメージには、Basler dartのBCON搭載モデルの操作に必要なすべてのドライバーやライブラリーを含むLinux OSのUbuntuがプリインストールされているほか、事前設定済みのFPGA画像パイプライン、さらにBasler pylon Software Suite(バージョン5.0.8)とのソフトウェア接続がセットになっています。

このほか、pylon SDKには厳選されたC、C++のコード例も付属しているため、お使いの用途におけるdart BCON搭載モデルのセットアップ方法についてもご覧いただけます。

このソフトウェアをダウンロードすると、当社の dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット使用許諾契約に同意いただいたことになります

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。