お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア

Basler Neurocheckドライバー

バージョン: 5.0.12

オペレーティングシステム: Windows

Basler Neurocheckドライバーバージョンがあれば、BaslerのGigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラでNeurocheck(バージョン6.1/6.2)を使用でき、簡単なセットアップを行うだけで、BaslerのGigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラのデータをどこでもNeurocheck上に表示できます。

Basler Neurocheckドライバーは、32ビットおよび64ビットOS向けのセットアップファイル(NCPylonDriver_Setup_x86.msi、NCPylonDriver_Setup_x64.msi)または32ビットおよび64ビットOS向けのpylon Runtimeファイルを含むzipファイル形式でご提供しています。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。