Menu
ホワイトペーパー
最新のPoCL対応カメラシステムの重要ポイントとは?
Camera Linkはその高い性能により、多くのカメラメーカーのカメラに搭載される人気のインターフェースとなっています。当社のホワイトペーパーでは、Power over Camera Linkの特長について解説しています。
今まで、Camera Linkインターフェースを搭載システムでは、カメラ、ケーブル、フレームグラバーが互いに問題なく機能するようにするために、Camera Linkに対応したカメラとアクセサリーが通常必要でした。
この常識を覆したのがPower over Camera Link(PoCL)です。従来のCamera Linkとは異なり、PoCLは1本のケーブルでカメラとフレームグラバーを接続し、電源も供給できます。
ホワイトペーパーの中で詳細に解説している内容
- ケーブルの構造とケーブル1本で使用できるメリット
- 低コスト化・小型化の傾向
- PoCL対応システムの可能性
- Camera Linkにおける周波数とケーブル長との関係性