お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

活用事例

照明を正確に切り替えられるMultiChannel2Go

VisualAppletsを使用することにより、アプリケーションのカスタマイズも自由自在

複数の照明を有する画像処理システムを構築するには、多大なコストがかかります。そこで、MSTVision社ではすぐに使えるコンパクトなポータブル画像処理システムとして、MultiChannel2Goを開発しました。このシステムにはモノクロラインスキャンカメラが1台搭載されており、複数の照明を使い分けながら撮影を行うことができます。

  • 対応インターフェース:Camera Link
  • 使用製品:LightBridge VCL、LightBridge 2 VCL、VisualApplets 3
  • 製品種別:LightBridge、LightBridge 1、LightBridge 2、VisualApplets、VisualApplets 3

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。