お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

アプリケーションノート

BaslerカメラをMatrox Imaging Libraryに接続する方法

書類番号: AW000648

この文書では、BaslerのGigE、USB 3.0対応カメラでMatrox Imaging Library(MIL)を使用する際の要件や必要となる調整についてご紹介しています。この文書で取り扱っている内容は、以下の通りです。

  • Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラを使用するためのハードウェア要件
  • Matrox Imaging Library 10のインストール
  • Basler GigE対応カメラを使用する場合:
  • カメラを検出するためのMILConfigの設定
  • Matrox Capture Assistantを使用したGigEネットワークアダプターのIPアドレスの設定
  • カメラのIPアドレスの設定と帯域幅を最大化するためのトランスポート層の調整
  • Basler USB 3.0対応カメラを使用する場合:
  • Matrox USB3 Visionドライバーのインストール
  • Matrox Intellicamを使用したカメラへのアクセスとカメラの調整。ドライバーとライセンスの設定(必要な場合)
  • GigE対応カメラのトラブルシューティング、ネットワークアダプターのファイアウォールとトランスポート層の設定方法

今すぐ無料でダウンロード