お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

アプリケーションノート

Raspberry Piでpylonのアプリケーションを作成する方法

このアプリケーションノートでは、ARM搭載のCPUボードRaspberry Piでpylonのアプリケーションを作成する方法についてご紹介しています。

手順の説明では、構成機器として以下のハードウェア、ソフトウェアを使用していると仮定しています。

  • Raspberry Pi
  • Raspbian(OS)
  • Windows 7(32ビット・64ビット)搭載コンピューター
  • pylon 4 Camera Software Suite(Windows搭載コンピューターにインストール)
  • BaslerのGigE Vision対応カメラ

アプリケーションノートの中では、以下の内容について段階別にご説明しています。

  • Raspberry PiでBaslerのGigE Vision対応カメラを設定する方法
  • BaslerのGigE Vision対応カメラとRaspberry Piの接続方法
  • pylonのLinux ARM用パッケージのインストール方法
  • Raspberry PiでpylonのARMアプリケーションを作成、実行する方法
  • Raspberry Piに接続したBaslerのGigE Vision対応カメラを使用して撮影をする方法

今すぐ無料でダウンロード