Menu
導入事例
不審人物から街を守れ
公共の場所の安全性の向上に貢献するTechnoserv社とBasler
Basler aviatorは、モスクワ最大の駅で乗客の安全を守る生体認証システムの重要な構成機器として使用されています。この駅では、1時間に1,500人以上もの人々が行き交います。
ロシア企業のTechnoserv社は、州政府の交通輸送安全政策の一環として、モスクワ最大の駅で乗客の生体認証を行うシステムを開発し、導入しました。このシステムは、駅を利用するすべての乗客に対して生体認証を行います。駅の業務に影響を及ぼすことなくこの作業を行うには、50台以上のカメラを使用して1秒以内に顔認証を行うとともに、膨大なデータと照合して94%の精度を達成しなければなりません。このシステムではカメラが重要な構成機器となっており、高速性と信頼性が求められます。そこで、Technoserv社に選ばれたカメラがBasler aviatorでした。
詳細については、当社の成功事例をご覧ください。