お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

アプリケーションノート

µManagerの使用方法

文書番号:AW001546

顕微鏡、カメラ、その他周辺機器を自動制御し、撮影を行うことが可能なµManager(マイクロマネージャー )は、使いやすい操作画面が特長のオープンソースソフトウェアです。

このアプリケーションノートでは、Windows(32ビット/64ビット)、Linux、macOS X対応のコンピューターにµManagerをインストールする方法についてご覧いただけます。なお、インストールに際しては、コンピューターにBasler pylon 5 Camera Software Suiteが搭載されていること、Basler pylon 5 Camera Software Suiteを使用してBaslerカメラを制御していることが前提条件となります。

解説内容

  • Basler pylon 5 Camera Software Suite搭載コンピューターへのµManagerのインストール(初めてインストールする場合、以前のバージョンのµManagerからアップデートを行う場合)
  • µManagerによるハードウェア(カメラ)のセットアップ
  • µManagerによるカメラの設定
  • µManagerによる撮影

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。