お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

導入事例

列車・タンク車の効果的な識別

ロシアの石油企業の物流改善に貢献するBasler IPカメラ

多くの大手工業系企業では、管理システムを自動化する必要性を感じています。この問題に効果的に対応する方法の一つが、計量システムも搭載した列車やタンク車を識別するカメラシステムの導入です。カメラシステムが映像から列車上の番号を分析し、計量システムは積載状態を表示します。車両上の番号とフレームを把握することにより、正確な識別と手配が可能になります。ロシアの鉱油企業であるJSC ANK Bashneft社は、計20の施設を管轄している子会社において、このシステムを導入しました。

各システムの制御部分には、2台のBaslerネットワークカメラが取り付けられており、車両と車両上にある登録番号、そしてフレームの画像を全自動で迅速かつ正確に生成します。また、列車が時速30kmで制御地点を通過すると、車両の画像がタイムスタンプとともにビデオシステムに送られます。このシステムは、最終的に84台のIPカメラ、24台のサーバー、25か所の自動ワークステーションを網羅する規模になりました。

詳細については、当社の成功事例をご覧ください。