Menu
プロダクトインサイト
Basler racer:高性能な多目的ラインスキャンカメラ
高速ラインスキャン、柔軟な解像度、高感度、環境の変化にも対応可能な優れた性能など、ラインスキャンカメラに必要なものをすべて兼ね備えているBasler racerは、最大80kHzのフレームレートを誇り、2キロピクセルから12キロピクセルまでの解像度に対応しているほか、GigEとCLの2種類のインターフェースをお選びいただけます。
このプロダクトインサイトでは、BaslerのプロダクトマネージャーSandra Dekarzより、Basler racerの特長についてご紹介しています。プロダクトインサイトの中では、Basler racerに最適な幅広い用途の中からいくつかのものを取り上げているほか、このカメラが選ばれる以下の7つの理由についてもご説明しています。
- 柔軟性
- 取付けが簡単
- 低コスト
- 照明条件が悪い場合でも撮影可能
- 複数のカメラを持つシステムに理想的
- 細かい部分まで鮮明な画質
- 優れたコストパフォーマンス