お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

マニュアル

Basler aviator GigE - インストールガイド

このガイドでは、カメラを素早く簡単に使用できる状態にし、画像の撮影を開始する方法についてご紹介しています。クイックインストールガイドの中で取り扱っている内容は、以下の通りです。

  • コンピューターのOS
  • ネットワークカード
  • ネットワークアダプターの設定
  • 電源
  • Basler pylon Camera Software Suiteの使用方法
  • Basler pylonビューワーの使用方法

このクイックインストールガイドの目次:
1. はじめに2. インストール手順
  • Basler pylon Camera Software Suiteのインストール
  • Windowsファイアウォールの無効化

3. ハードウェアの設置
4. 画像の撮影とカメラ設定の変更
  • pylonビューワーの使用方法

改訂履歴
この文書は英語版のみになります。

今すぐ無料でダウンロード