お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

導入事例

Mapvision社製マルチカメラシステムのデジタル化に貢献するBaslerのGigE対応カメラace

フィンランド企業のMapvision社は、自社の検査システム「Quality Gate」に搭載されている複数のアナログカメラをGigEインターフェースとPower over Ethernet機能を備えたBaslerのデジタルカメラaceに交換しました。Quality Gateシステムは、暗室もしくは壁、床、天井に囲まれたキャビネットに100台のカメラと照明が設置された構造となっています。これらのカメラは、検査対象物をあらゆる角度から撮像するために使用されます。イメージング作業は、厳密に指定されたサイクルに従って実行されるため、わずか数秒で完了します。一方、ソフトウェアはシステムの「頭脳」として機能し、画像処理の制御や3D画像の構築・分析・保存を行います。

カメラインターフェースはPower over Ethernetに対応しているため、必要なケーブル数が少なく、メンテナンスや取り付けも簡単です。しかも、イーサネットでデータを転送することにより、1つのソフトウェアで複数のカメラをコントロールできます。また、電子シャッターを極めて速いスピードで制御できるため、高速で稼働する生産ラインでも効果的な撮影が可能です。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。