お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

導入事例

スポーツの要

BaslerのGigE対応カメラscoutを利用した動作分析

水泳、バレーボール、アイススケート、体操など、様々な競技のトレーニングを行う技術研究所を設立しているオランダ国立スポーツ革新センター(InnoSportNL)は、その取組みの一環として、InnoSportLabスヘルトーヘンボスにある6か所の体操の練習場にBaslerのGigE対応カメラscoutを20台設置しました。体操のオランダ代表チームに所属する選手達のトレーニングの様子は、これらのカメラによって決まった位置から撮影されます。スローモーションやオフラインでの解析を容易にするため、各トレーニングは高いフレームレートで記録されます。また、床運動での足の位置など、選手の身体の細かい動きを詳細に把握するためには、高い解像度も重要になります。

各選手の1日2回のトレーニングの様子は、撮影された後にすぐに確認できるようになっています。そして、これらの記録からトレーナーがそれぞれの選手の良かった動きをいくつか選び出します。選択したファイルは自動的にAVI形式に変換され、専用のウェブサイトにアップロードされるため、選手は自宅にいても自分のトレーニングを確認できるようになっています。