Menu
レンズ
Baslerカメラに最適なレンズをお探しなら、是非、Basler Lensesをご検討ください。当社純正Cマウントレンズは½"サイズ未満のセンサー専用設計。Baslerのために作られた、Baslerでしか手に入らないレンズです。
1/2.5"センサー用に最適化されたBasler Lensesは、Basler ace、dart、pulseカメラで特に優れた性能を発揮します。センサー表面で5 MPの解像度を実現。これは2.2 µmのピクセルサイズに相当します。Basler Lensesは広範な作業領域で非常に鮮明な画像を提供します。
画像処理における2大要素、それは照明とレンズです。これは自動車で言えばエンジンとシャーシのようなものです。レンズの役割は、適切に照明された被写体を可能な限り正確に、適切な焦点でカメラのセンサーに取り込み、画像データに変換できるようにすること。これにより、困難な条件においても画像処理が適切に行うことが可能になります。
一方で、それぞれのレンズが性能、製品バリエーション、スペクトル範囲、コストのバランスの上に成り立っているのも事実。各レンズは特定の画像パラメータ範囲内で最適に機能するため、様々な種類のレンズポートフォリオの中から選択できると便利です。
Basler Lensesが要件に合わない場合に備え、当社では様々な状況に対応する提携他社製レンズの検証、提供を行っています。
レンズ提携企業一覧
FUJIFILM Europe GmbH
www.fujifilmusa.com
CBC (Europe) GmbH
www.cbc-cctv.com
Ricoh Imaging Deutschland GmbH
www.ricoh-imaging.com
Edmund Industrial Optics
www.edmundoptics.com
Evetar Xiamen Leading Optics Co., Ltd.
www.leadingoptics.com
Kowa Optimed Deutschland GmbH
www.kowa-europe.com
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
www.schneiderkreuznach.com
TAMRON Europe GmbH
www.tamron.eu
Theia Technologies
www.theiatechnologies.com
Kenko Tokina Co.,Ltd.
www.tokinalens.com
Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH
www.jenoptik.com
Spacecom
www.spacecom-lenses.com
Qioptic Photonics GmbH & Co KG (Formerly LINOS)
www.qioptiq.com