Menu
マシンビジョンアクセサリー:産業用カメラレンズ・ケーブル等

レンズ

照明ソリューション

ケーブル

フレームグラバー

その他アクセサリー
画像処理システムを構築する際には、カメラだけでなく、レンズや光源も準備しなければなりません。また、安定したビジョンシステムには、データ転送用を行うアクセサリーも必要になります。Baslerでは、産業用カメラレンズやI/Oケーブル、電源、データケーブル、ホストアダプター、ハブ、スイッチなど、200種類以上のアクセサリー製品を幅広く取り揃えているほか、新たなアクセサリー製品を販売する際には、当社カメラとの完全な互換性を確保するとともに、システム全体で最高の性能を発揮できるようにするために、最初に徹底した試験を実施しています。
USB 3.0対応アクセサリーを選ぶ際には、お使いのUSB 3.0対応カメラと同等の性能を持つものを選ぶ必要があります。民生用途向けのUSB 3.0対応アクセサリーは、マシンビジョンのような要件の厳しい用途向けに開発されていないため、価格が安いとはいえ、十分な結果は得られません。USB 3.0対応アクセサリーの詳細については、こちらをクリックしてください。
USB 3.1 Generation 1とUSB 3.0に技術的な違いはないため、分かりやすいように単に「USB 3.0」と表記します。第二世代のUSB 3.1インターフェースについては、帯域幅が変更されることから、違いが出ると予想されます。