お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Baslerエンベデッドビジョンキット

当社のエンベデッドビジョンキットは、Basler dartとそのインターフェース(USB 3.0、LVDS対応インターフェースBCON)の評価に必要となるあらゆるモジュラー機器をセットでご提供することにより、エンベデッドビジョンシステムの開発プロセスの簡易化に貢献します。

エンベデッドビジョンキットでは、Basler dartのUSB対応モデルがセットになったプラグアンドプレイ式の評価キットのほか、Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルと対応するCPUボードがセットになった開発キットの2種類のパッケージをご用意しています。いずれのキットにも、カメラ以外にレンズとケーブル、さらにソフトウェア開発キットのpylon Camera Software Suiteが付属しています。

dart USB対応モデル評価キットは、USBインターフェースを使用してBasler dartの試験を行う場合やLVDS対応インターフェースBCONを使用してカメラを接続したい場合に最適です。この評価キットを使用することで、カメラの全体的な性能を評価できるだけなく、ソフトウェア開発キットのpylonについても学べます。リファレンス実装がセットになったdart LVDS対応BCON搭載モデル開発キットは、実際にBCONを取り付ける場合に便利です。

カメラシステムの評価が簡単にできるBasler dart USB対応モデル評価キット

カメラシステムの評価が簡単にできるdart USB対応モデル評価キット

イメージング用途向けシステムの開発エンジニアは、エンベデッドビジョンシステムに最適なカメラを選ぶ際に、膨大な数の選択肢に悩まされることがあります。そのような場合、最適なカメラやアクセサリーを見つけるには、多くの時間や資金が必要となります。Baslerのdart USB対応モデル評価キットがあれば、このような作業を軽減することができます。この評価キットにはBaslerのUSB 3.0インターフェース搭載カメラdartのほか、対応するレンズやUSB 3.0ケーブル、さらには業界内で定評のあるBaslerのpylon Camera Software Suiteが付属しています。

簡単操作のdart USB対応モデル評価キットは、pylon ViewerとSDKが搭載されているなど、Baslerのボードレベルカメラdartのサイズ、機能、優れた画質を最大限に発揮するために必要な要素がすべてつまっているだけでなく、産業用途から一般用途を含めた様々なエンベデッドビジョンシステムへのカメラの取り付けもスムーズに行えます。

主な特長:

  • カメラシステムをプラグアンドプレイで評価
  • 追加のアクセサリーが不要
  • 業界内で定評のあるBaslerのpylon Camera Software Suiteが無料
  • 解像度5メガピクセル、USB3 Vision対応のカメラ
  • Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型画像補正機能PGIを搭載

お使いの用途でビジョンシステムを簡単に導入できるBasler dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット

お使いの用途でビジョンシステムを簡単に導入できるBaslerエンベデッドビジョンキット(dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット)

LVDS対応モジュールの接続は、複雑で時間がかかる作業ですが、当社のエンベデッドビジョンキットには、Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルを取り付けるためのハードウェア・ソフトウェアの設定例や対応するCPUボード(ザイリンクス社製SoC Zynq®-7010)のほか、撮影アルゴリズムのリファレンス実装とインターフェースに関する分かりやすいマニュアル類も付属しているため、LVDS対応インターフェースBCONの技術仕様や特性を簡単に学ぶことでき、作業をスムーズに進められます。

また、お使いの用途でカメラモジュールを取り付ける際にも、サンプルコードの一部を参考にしたり、そのまま使用したりすることで、製品開発にかかる時間やコストを削減できます。このように、エンベデッドビジョンキットはスマートビジョン技術からモバイル検査ソリューション、IoTに至るまで、各種ビジョン用途の効率化に貢献します。

主な特長:

  • BCONの接続例を参照可能
  • 豊富なソースコードを含む撮影アルゴリズムの導入例を参照可能
  • 製品開発を全体にわたってサポートし、開発期間を短縮
  • 必要なカメラアクセサリーをすべて同梱
  • 十分な検査を実施したpylon Camera Software Suiteを無料でご提供
  • 5メガピクセルの解像度を誇る非常にコンパクトなBasler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルを使用
モデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー供給者 センサー寸法 フレームレート 製品の発売時期について i
Basler dart USB Evaluation Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps 量産: now
Basler dart BCON for LVDS Development Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps 量産: now

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

value

マーケティングノート

Baslerのマーケティングノートでは、様々なカメラモデルとPowerpackの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Embedded Vision Kits に関する すべての マーケティングノート
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Embedded Vision Kits に関する すべての ホワイトペーパー
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler PowerPacksがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Embedded Vision Kits に関する すべての パンフレット
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

Embedded Vision Kits に関する すべての マニュアル
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、PowerPacks、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

Embedded Vision Kits に関する すべての アプリケーションノート
value
PowerPack BCONイメージ

PowerPack BCONイメージ

PowerPack BCONイメージには、dartのBCON搭載モデルの操作に必要なドライバーやライブラリーを含むLinux OSのブータブルメディア、事前設定済みのFPGAイメージパイプライン、Basler pylon Software Suite(バージョン5.08)など、エンベデッドビジョンシステム用PowerPackをスムーズにセットアップするために必要なものがすべて含まれています。

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackにのみ対応しています。

PowerPack BCONイメージ
PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)

PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)

PowerPack BCON BSPがあれば、要件に合わせて参考デザインを使用できます。このパッケージには、すべての必要なドライバーを含むLinuxディストリビューションのUbuntuやVivadoのFPGAプロジェクト(2016年3月)のほか、dartのBCON搭載モデルとBasler pylon Software Suiteとの間にソフトウェア接続を構築できるpylonの実装例が含まれています。

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackにのみ対応しています。

PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suiteがあれば、dartとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。

Basler pylon Camera Software Suite
Basler dartサードパーティソフトウェア

Basler dartサードパーティソフトウェア

当社の提携パートナーでは、Basler dartと互換性がある様々なソフトウェアを提供しており、多くのパートナーがBaslerカメラとの互換性を定期的に確認し、更新を行っています。

Basler dartサードパーティソフトウェア
iVeia社がBasler dart BCON搭載モデルを使用したスマートカメラを開発
07.12.2017

iVeia社がBasler dart BCON搭載モデルを使用したスマートカメラを開発

Baslerパートナーネットワークの参加企業であるiVeia社がBaslerのカメラモジュールdartのBCON搭載モデルを使用し、ユーザーが自由にプログラム可能なスマートカメラを開発しました。

続きを読む

エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは?
04.12.2017

エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは?

エンベデッドビジョンにおいてカメラとプロセッシングボードを接続するには、どのインターフェース使用すればよいのでしょうか?エンベデッドビジョン専用に開発されたインターフェースとして広く選ばれているMIPI CSI-2インターフェース。Vision Campusのビデオでは、その理由について解説しています。

続きを読む

BaslerのUSB対応カメラ、GigE対応カメラにおけるシングルボードコンピューター(SBC)の使用
08.09.2017

BaslerのUSB対応カメラ、GigE対応カメラにおけるシングルボードコンピューター(SBC)の使用

Baslerでは、市販のシングルボードコンピューター(SBC)と当社のUSB対応カメラ、GigE対応カメラを組み合わせて試験を行い、その結果をまとめました。

続きを読む

エンベデッドビジョンにおけるさまざまなプロセッシングプラットフォーム
05.09.2017

エンベデッドビジョンにおけるさまざまなプロセッシングプラットフォーム

エンベデッドビジョンに使用されるプロセッサーには、従来のコンピューターの場合とは異なり、多くの種類があります。当社のVision Campusの記事では、エンベデッドビジョンに関する理解を深めていただくために、既存のプロセッシングボードの形式について詳しくご紹介しています。

続きを読む

pylonを使用したエンベデッドビジョンシステム用ソフトウェアの開発
26.07.2017

pylonを使用したエンベデッドビジョンシステム用ソフトウェアの開発

エンベデッドシステムの開発にかかる時間や作業負荷を大幅に軽減することにより、全体コストの削減に貢献するBasler pylon 5 Camera Software Suite。当社のマーケティングノートでは、その仕組みについてご紹介しています。pylon 5があれば、余計なことを気にすることなく、プロジェクトに専念できます。

続きを読む

エンベデッドビジョンが注目される理由とBaslerカメラモジュールを使用するメリットとは?
05.07.2017

エンベデッドビジョンが注目される理由とBaslerカメラモジュールを使用するメリットとは?

注目を集めるエンベデッドビジョン。当社のプロダクトマネージャーDr. Thomas Rademacherが、その理由やBaslerカメラモジュールを使用するメリットについてご紹介します。

続きを読む

ニューラルネットワーク:産業用画像処理の未来の姿?
21.04.2017

ニューラルネットワーク:産業用画像処理の未来の姿?

あなたにはりんごと洋梨の違いが分かりますか?以前までは、両者を判別するために適切な条件を設定することが開発者の仕事でした。しかし、ニューラルネットワークなら、これらの条件を自身で学習することができます。当社の新しいホワイトペーパーでは、ニューラルネットワークを活用するために知っておくべき事項についてご紹介しています。

続きを読む