お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/12/06

Basler ace最新CMOSセンサー搭載モデルのすべてのI/Oでスムーズに動作するYケーブル

Basler ace最新CMOSセンサー搭載モデルのすべてのI/Oでスムーズに動作するYケーブル

ソニー社製IMXセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載したace GigE対応モデルとすべてのace USB 3.0対応モデルは、光結合I/Oと汎用I/Oの2種類のI/Oを備えています。当社の新しいI/O用Yケーブルがあれば、クロストークを起こすことなくこれらの光結合I/Oと汎用I/Oを同時に使用できます。このケーブルは2種類のI/Oを分けるために線が2本に分かれており、異なる色を使用することで識別できるようになっています(汎用I/O:黄色、光結合I/O:青色)。ケーブル長は10mで両端がオープンエンドになっているため、用途に合わせてケーブルの長さを短くすることも可能です。

また、ace GigE対応モデル(汎用I/O付き・汎用I/Oなし)については、このケーブルで電源も供給できるほか、2本の線でトリガー信号と電源供給を分けられるようになっています。