お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/04/25

広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品

広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品

靴の販売店が靴の広告を行う場合、その有効性やターゲット層に届いているかどうかを知るにはどうすればよいのでしょうか?これは単に靴の販売店の経営者にとって興味をそそる疑問ではなく、ビジネスにおいても非常に重要な問題です。この問題を解決するための大きな一歩として、顧客の年齢、性別、印象を知ることが必要不可欠になります。これらのデータは、マーケティング戦略改善のために継続的に使用することができます。

Pyramics社では、上記の情報を正確に収集できるセンサーを開発していますが、これにはBaslerカメラの誇る優れた画像処理機能が求められます。また、このセンサーは、次のステップとしてレジと組み合わせて使用することも可能です。Pyramics社の開発したセンサーを使用すれば、広告商品の靴を誰が購入したのか、広告は効果的であったか、広告が売上にどの程度貢献しているかなどの情報を正確に得ることができます。さらにこのPyramics社製センサーには、重要な構成機器としてBasler dartのUSB 3.0対応モデルが採用されています。

センサーの構造およびBasler dartのUSB 3.0対応モデルがPyramics社にとって最適な選択であった理由の詳細については、当社の成功事例「リテール用途:広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品」をご覧ください。

当社ホームページの文書のダウンロードページでは、このほかにもBaslerカメラに関する多数の成功事例をご用意しています。ご不明点のある場合や詳細な情報をご希望の場合は、当社の営業チーム までお気軽にお問い合わせください。

リテール用途:広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品