お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/10/06

USB 3.0ケーブルの延長に最適

USB 3.0ケーブルの延長に最適

長いケーブルに対応しているのはGigEだけではありません。USB 3.0でも長いケーブルをご使用いただけます。BaslerのUSB 3.0延長ケーブルがあれば、光ケーブルを使用したデータ転送が簡単に行えます。各ケーブルには、USBデバイスへの電源供給用の配線が内蔵されています。

このケーブルは、最長5mまでの標準的なUSB 3.0パッシブケーブルの延長器具としてご使用いただけます。コネクター部分にはドリル穴があり、ケーブル同士をネジでつなげられるため、種類の異なるケーブルやプラグをカメラの背部に直接接続できます。

この延長ケーブルはドラッグチェーンにも適しており、最大曲げ半径50mmに対応しています。ケーブルには、10mと20mの2種類をご用意しています。