お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/06/19

業界初:ソニー社製ICX618センサー搭載CCDカメラからの完全移行が可能な新型CMOSカメラ

業界初:ソニー社製ICX618センサー搭載CCDカメラからの完全移行が可能な新型CMOSカメラ

業界で人気を集めたソニー社製ICX618センサーの生産終了は、同センサーを搭載したCCDカメラの代替カメラがなかったことから、大きな波紋を呼びました。Baslerでは、多くの企業が使用しているこのCCDセンサーからCMOSセンサーへのスムーズかつムダのない移行をサポートするため、ICX618センサー搭載カメラと同じ仕様を持つ業界初のCMOSカメラをリリースします。

新登場のace U acA640-121gmはVGA解像度と最大フレームレート130fpsを誇るGigE対応のモノクロモデルで、人気を集めながらも生産終了となったソニー社製ICX618センサーを搭載したCCDカメラと同じセンサーサイズ、解像度、速度、ピクセルサイズを採用しています。デザイン・インサンプルは、2018年第3四半期に公開される予定です。

ace U新モデルの特長

  • Baslerが新たに特許を取得したアルゴリズムを採用することにより、カメラのEMVAデータに影響を与えることなく、ICX618センサー搭載カメラの特性をそのまま再現
  • ace classicのICX618センサー搭載モデル(acA640-120gm)と同じ光学性能を実現
  • 同じ露光条件と撮影距離で、これまで同様の濃淡値、解像度の鮮明な画像を撮影可能
  • 従来の光学仕様やシステムを変更する必要がなく、コスト削減に貢献
  • ソニー社製Pregiusシリーズの第2世代CMOSセンサーならではの優れた画質

業界初となるこの完全代替モデルの詳細については、www.baslerweb.com/icx618-replacementをご覧ください。

ご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはお近くの販売代理店までお気軽にお問い合わせください。