お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/01/16

量産開始:ソニー社製IMXセンサーを搭載した12のace新モデル

量産開始:ソニー社製IMXセンサーを搭載した12のace新モデル

ソニー社製PregiusシリーズのセンサーIMX250、IMX252、IMX264、IMX265を搭載した12のBasler ace新モデルの量産が開始されました。これらの12の新モデルは、3.2メガピクセルから5メガピクセルまでの解像度に対応し、最大120fpsのフレームレートを備えています。aceの新モデルは定評のあるGigEとUSB 3.0をインターフェースとして採用しており、GigE Vision 2.0規格とUSB3 Vision規格に準拠しています。このほか、カラーモデルは5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスを独自に組み合わせたPGI機能も備えています。コンパクトなボディに最新のグローバルシャッター技術を使用した高性能なCMOSセンサーを搭載し、優れたコストパフォーマンスを実現していることから、aceの新モデルは旧型のCCDシステムからの移行に最適です。一般的なインターフェースと2/3インチのレンズを使用すれば、システムのコストを削減可能です。カメラの取付けも簡単で、定評のあるBasler pylon Camera Software Suiteをすぐにご使用いただけます。

高い画質を誇るソニー社製IMXセンサーとBaslerのノウハウを組み合わせ、Baslerで最も人気の高いカメラシリーズに応用にすることによって誕生したこれらの12の新モデルは、ファクトリーオートメーションから交通監視、医療、顕微鏡に至るまで、幅広い用途に理想的です。

量産を開始するカメラモデルは、以下の通りです。

モデル 解像度 速度 センサー モノクロ/カラー インターフェース サイズ(mm)
acA2040-35gc 3.2MP 35 fps IMX265 カラー GigE 29 x 29 x 42
acA2040-35gm 3.2MP 35 fps IMX265 モノクロ GigE 29 x 29 x 42
acA2040-55uc 3.2MP 55 fps IMX265 カラー USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-55um 3.2MP 55 fps IMX265 モノクロ USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120uc 3.2MP 120 fps IMX252 カラー USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120um 3.2MP 120 fps IMX252 モノクロ USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-20gc 5MP 20 fps IMX264 カラー GigE 29 x 29 x 42
acA2440-20gm 5MP 20 fps IMX264 モノクロ GigE 29 x 29 x 42
acA2440-35uc 5MP 35 fps IMX264 カラー USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-35um 5MP 35 fps IMX264 モノクロ USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75uc 5MP 75 fps IMX250 カラー USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75um 5MP 75 fps IMX250 モノクロ USB 3.0 29 x 29 x 29

詳細については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

ご希望の製品が見当たらない場合は、ソニー社製IMXセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載したaceの他のモデルのほか、100種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップも是非ご覧ください。