お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/08/15

OS Xに対応した新型pylon 5を今夏リリース!

OS Xに対応した新型pylon 5を今夏リリース!

新たにダウンロードが可能になったpylon 5 Camera Software Suiteの最新バージョン5.0.5では、WindowsやLinuxのほか、初めてOS Xにも対応しています。OS X用pylonはx86-64アーキテクチャーを採用し、OS X Yosemite(10.10)、OS X El Capitan(10.11)に対応しています。

OS X用pylonが追加されたことに加え、新しいリリースでは、バグ解消など様々な細かい改善が行われています。中でも、Linuxユーザー向けの改善点として、Linux用pylonにプログラミングインターフェースC-APIが追加されたことにより、pylonのCアプリケーションへの導入が簡単になったほか、Windowsで作成されたCコードをLinuxでも再利用できるようになりました。新しいAPIには、一般的なカメラの使用シーンを想定したプログラムサンプルが収録されたライブラリーが無料で付属しています。

Windowsユーザー向けには、.NET APIとWindows 10用GigE Visionフィルタードライバーが追加されており、それほど高い性能が必要とされない用途において、専用のGigE Visionドライバーなしでもpylonを使用できるため、pylonをより簡単に導入していただけるようになりました。

ご不明点がある場合や詳細をご希望の場合は、Baslerサポートチームまでいつでもお気軽にお問い合わせください。

Video: pylon for OS X