お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2019/08/22

新機能を追加し、CoaXPress 2.0にも対応

新機能を追加し、CoaXPress 2.0にも対応

pylon Camera Software SuiteとしてCoaXPress 2.0に初めて対応したpylon 6.0。

このソフトウェアには、Basler CXP-12インターフェースカードとBasler boostのセットアップや運用に必要なドライバー、ライブラリーがすべて含まれており、わずか数クリックでインストールできます。

もちろん、Basler CoaXPress 2.0対応カメラをお使いの場合でも、簡単操作で汎用性の高いpylon SDKをこれまで通りご使用いただけます。

このほか、GenICam(GenTL)規格に準拠したサードパーティライブラリーとも互換性を有しています。

NEW:ドッキングコントロール

高性能で使いやすく、カメラ評価やシステム設計の時間短縮に最適なpylonビューワー。

この人気ツールにVisual Studioを参考に開発されたドッキングコントロール機能が追加されました。この機能では、シャープネスインジケーター、ヒストグラムなどのウィジェット機能の表示方法をフロート、ドック、オートハイドの3種類から選択できるなど、pylonビューワーのレイアウトを自由に変更することが可能で、作業スペースの確保や作業効率の向上につながります。

NEW:かつてない性能を実現

高度なシステム設計やハードウェアの問題点の把握に最適

性能が大幅に向上したpylon 6.0のpylonビューワー。新バージョンでは、CoaXPress 2.0などの最新インターフェースに対応した高速・高解像度カメラや、複数のGigE対応カメラまたはUSB 3.0対応カメラの運用が可能になっており、ハードウェアの問題点を的確に把握しながら、システム設計をスムーズに進められます。

時間やコストの削減に貢献するWindows用pylon 6.0

Baslerでは、pylon Camera Software Suiteのほか、各種カメラ、OS、用途に適したさまざまなソフトウェアをご提供しています。詳細については、当社の営業チームまたはサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。