お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/01/14

pylon 5がLinuxでもご使用いただけるようになりました!

pylon 5がLinuxでもご使用いただけるようになりました!

業界初となるGenICam 3技術を使用したソフトウェアとして2015年11月にBaslerより発売されたpylon 5 Camera Software Suite 。新しくなったpylon 5はLinux(x86、ARM)にも対応しています。

より速く:GenICam 3を使用することで、旧バージョンのGenICamに比べてカメラが約4倍も速く起動するようになりました。

より小さく:旧バージョンのGenICamと比べて、GenICam 3では必要なワーキングメモリー約半分で済みます。

より簡単に: 簡単コピー機能が 新たに加わったことにより、pylonソフトウェア開発キット(SDK)で生成されたプログラムを以前よりも手軽にエンドユーザーに配布することができるようになりました。pylonは、GenICam対応の他社製マシンビジョンソフトウェアパッケージと競合することなくインストールすることができます。

pylon 4 とpylon 5の違いの詳細については、こちらのpylon紹介ページで両者の比較をご覧いただけます。