お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/03/08

量産開始:Basler Lenses(2/3インチ)

量産開始:Basler Lenses(2/3インチ)

Basler Lenses(2/3インチ)の5つの新レンズの量産が開始しました。12mmから50mmまでの焦点距離が選べるこのレンズは、標準的な解像度(2MPまで)を有する大型センサーに対応しており、高い解像度が求められない用途に最適です。

Basler Lenses(2/3インチ)は、Basler ace、dart、pulseの中でも1/2インチから2/3インチまでのセンサーを搭載したモデルにぴったりフィットし、コスト重視のマシンビジョン用途におすすめです。Basler Lensesには、5MPの高解像度を誇る1/2インチ未満の小型センサーに理想的な1/2.5インチレンズがすでにありますが、今回の量産開始により、新たなラインナップが加わることになります。

Basler Lensesの製品ラインナップについては、アクセサリーデータベースをご覧ください。