お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/08/14

量産開始:ソニー社製IMX287センサーやIMX273センサーを搭載したBasler ace Uの4つの新モデル

量産開始:ソニー社製IMX287センサーやIMX273センサーを搭載したBasler ace Uの4つの新モデル

VGAから1.6メガピクセルまでの解像度に対応したace Uの4つの新しいGigE対応モデルの量産が開始されました。これらのモデルには、ソニー社製PregiusシリーズのIMX287センサーやIMX273センサーが搭載されており、最大フレームレート291fpsを実現しています。

IMX273センサーは、ソニー社製Pregiusシリーズならではの優れた画質、速度、ノイズ性能を兼ね備えています。一方、IMX287センサーは、IMX273センサーの倍となる6.9µmのピクセルサイズを有し、同じ感度とノイズ性能を持ちながら、飽和容量とダイナミックレンジが向上しています。

両センサーには最短露光時間1マイクロ秒の超短時間露光モードが搭載されており、印刷物の高速撮影などに特に適しています。

また、機能も充実していることから、低解像度CCDセンサーからのアップグレードにも理想的です。

このほか、5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスを独自に組み合わせたPGI機能や、PTPなどGigE Vision 2.0の便利な機能も使用できます。

量産を開始したモデルは、以下の通りです。

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE IMX287
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE IMX287
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE IMX273

ご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはお近くの販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

ご希望の製品が見当たらない場合は、当社ジにて、ace Uの他のモデルやaceの各シリーズについてご確認いただけます。130種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップもぜひご覧ください。