お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/11/29

Basler ace GigE対応モデル向けの電源I/Oケーブルに新モデルが登場

Basler ace GigE対応モデル向けの電源I/Oケーブルに新モデルが登場

新登場の電源I/Oケーブル(ヒロセ電機社製6ピン/オープン、ツイストペア式、5m) は、カメラ側にヒロセ電機社製6ピンコネクターが付いており、Basler ace GigE対応モデルにぴったりフィットします。このケーブルは、ご好評をいただいている既存の10mの電源I/Oケーブルの5mモデルです。

主な仕様:

  • Basler ace GigE対応モデルの電源供給やトリガーに使用可能な光結合I/Oケーブル
  • カメラ側コネクター:ヒロセ電機社製6ピンコネクター
  • ホスト側コネクター:オープンエンド
  • Baslerカメラ向けに特別に開発されたBaslerオリジナルアクセサリー

Baslerオリジナルアクセサリーでは、I/Oケーブルのラインナップとして、ヒロセ電機社製6ピン/12ピンコネクター付きのI/Oケーブルを多数取り揃えているほか、用途に合わせて光I/Oケーブル、汎用I/Oケーブル、PLC+ケーブル、Yケーブルもお選びいただけます。

Baslerのすべてのアクセサリーは、徹底した検査と当社のカメラとの互換性試験を受けています。また、サプライヤーに対しても事前の選定と審査を綿密に行うことで、高品質なアクセサリーの長期提供を実現しています。Baslerオリジナルアクセサリーに対する当社のこのような考え方は、長年にわたって蓄積してきた業界知識と画像処理に関する豊富なノウハウから生まれました。独自に製造しているこれらのアクセサリー製品は、Baslerでのみ販売しています。