お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/06/29

ADLINK社製GigEカードにPoE対応の新モデルが登場

ADLINK社製GigEカードにPoE対応の新モデルが登場

ご好評をいただいていたADLINK社製GigEカードGIE62+とGIE64+の生産終了に伴い、後継品としてPCIe-GIE74が新たに登場しました。ADLINK社によるこの最新モデルのPoE対応GigEカードは、各種システムの開発に最適な高い耐久性と上位互換性を備えています。

新登場のADLINK社製PoE対応GigEカードPCIe- GIE74の特長:

  • PCI Express®対応
  • IEEE 802.3at(PoE+:Power over Ethernet Plus)に新たに対応
  • PoEを通じて1ポート当たり最大30Wの電力を供給可能な独立したGigabit Ethernetポートを4つ搭載
  • 0˚C~+70˚Cまでの厳しい環境でも使用可能な広い動作温度範囲を実現

旧モデルのカードの生産終了については、当社ホームページの「アフターサービス」ページをご覧ください。生産を終了した全製品の情報をご確認いただけます。