お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/01/10

USB 3.0カードに新たなラインナップが登場

USB 3.0カードに新たなラインナップが登場

USB 3.0関連アクセサリーとして、2種類のPCI Express用USB 3.0カード(2ポート・4ポート)が新たに発売されました。

高い効率性を誇る2ポートモデルには、2つのホストコントローラーが搭載されており、転送速度を低下させることなく、2台のUSB対応カメラを広い帯域幅で同時に使用できるようになっています。一方、4ポートモデルは、帯域幅の分配を通じて4台のUSB対応カメラを同時に使用でき、システム全体のコストを抑えられることが大きな特長です。

2種類のカードの主な特長:

PCIe用USB 3.0カード(ルネサス社製、2HC、×4、2ポート)

  • 2ポート(最大2台のUSB対応カメラを使用可能)
  • 2つのホストコントローラーと4つのレーンを搭載しており、カメラ1台当たり360MB/秒の広い帯域幅でコンピューターへの転送が可能

PCIe用USB 3.0カード(Fresco Logic社製FL1100、1HC、x1、4ポート)

  • 4ポート(最大4台のUSB対応カメラを使用可能)
  • 1つのホストコントローラーと1つのレーンを搭載しており、合計380MB/秒の広い帯域幅でコンピューターへの転送が可能