お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2019/03/07

Basler MED aceを活用した革新的な病理診断ソリューション

Basler MED aceを活用した革新的な病理診断ソリューション

病理診断のデジタル化により、一躍注目を浴びているSmart In Media社。その成功にはBasler MED aceも大きく貢献しています。通常の病理検査や血液検査では、医師が組織をスライドガラスに貼付して顕微鏡観察を行いますが、他の専門家との意見交換などに必要なアーカイブ化や画像の保存ができないというデメリットがありました。この問題を見事に解決したのがSmart In Media社のPathoZoom® LiveView、PathoZoom® Scan、PathoZoom® SlideCloudです。これらの製品では、ISO 13485:2016に準拠したBasler MED ace(2.3MP・41fps、カラーモデル)を採用することにより、高い色忠実性と画質を有する標本画像を素早く簡単に撮影できるようになっています。また、Smart In Media社では、画像をインターネット上に瞬時にアップロードし、世界中の専門家と意見交換することが可能なソフトウェアも提供しています。

成功事例を今すぐダウンロードする

Basler MED aceや他の医療・ライフサイエンス用途向け製品の詳細については、製品ページにてご覧いただけます。ご不明点がございましたら、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせください。