お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/10/04

Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターの更新はお済みでしょうか?

Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターの更新はお済みでしょうか?

Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターがあれば、BaslerのUSB 3.0対応カメラでコグネックス社製ソフトウェアVisionProを使用でき、簡単なセットアップを行うだけで、BaslerのUSB 3.0対応カメラのデータをVisionPro上に表示できます。新登場のAIKアダプターバージョン5.0は、pylon 5を通じてBaslerカメラとの接続を行います。また、最新のGenICam 3.0に対応しているため、カメラのトリガー速度が向上しているほか、必要となる容量も大幅に削減されています。

Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターは、当社のダウンロードページからダウンロードいただけます。ドライバーのインストールと設定の方法について書かれたはアプリケーションノートもをご覧ください。ご用意しました。

pylon Camera Software Suiteかpylon Runtime(U3V)をインストールいただくと、32ビットまたは64ビットのすべてのOSでAIKアダプターをご使用いただけます。

pylon Camera Software Suiteの詳細については、こちらをクリックしてください。ご不明点がある場合や詳細な情報をご希望の場合は、当社のサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。