お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/04/05

Basler dartのBCON搭載モデルがVision Systems Designが主催するInnovators Awardで金賞を受賞

Basler dartのBCON搭載モデルがVision Systems Designが主催するInnovators Awardで金賞を受賞

Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルがVision Systems Designが主催する2017年度のInnovators Awardで金賞を受賞しました。「Vision Systems Design」は、40,000人以上の購読者を誇るビジョン業界を代表する雑誌です。今年の受賞対象は、システムインテグレーターやエンドユーザー企業から招いた優れた専門家から成る審査委員会によって選出されました。Innovators Awardでは、独創性、革新性、従来は対応できなかった市場ニーズを満たしていること、生産性を向上させていること、開発者、システムインテグレーター、エンドユーザーにインパクトを与えていることなどに基づいて審査が行われます。

Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルの受賞理由

Baslerがエンベデッドビジョンシステム向けに特別に開発したBasler dartは、LVDS対応インターフェースBCONを搭載することにより、System on Chip(SoC)やFPGAに直接接続できます。この当社独自のインターフェースは、省電力かつ非常にコンパクトなモバイル機器に対して特に威力を発揮します。また、dartのBCON搭載モデルは、画質の面においても妥協をしていません。

Baslerでプラットフォームプロダクトマネージャーを担当しているFrank Karstensは、今回の受賞について次のように話します。「今回の受賞では、当社がお客様の要件に合ったソリューションを提供していることが認められ ました。Basler dartのLVDS対応インターフェースBCON搭載モデルは、FPGAに対応したエンベデッドビジョンシステムを簡単かつムダなく構築できるという点に おいて業界初となるカメラで、画質についても最高水準を実現しています」

Baslerでは、dartのBCON搭載モデルを評価できる開発キット やプラグアンドプレイ式のdart USB対応モデルの画質、性能、カメラ機能を確認できる評価キットもご提供しています。評価キットのPowerPack dart USBには、レンズ、USBケーブル、pylon Software Suite、クイックスタートガイドがセットになっています。

詳細については、Basler dart紹介ページやプロダクトインサイト「BaslerのLVDS対応インターフェースBCON:Camera Linkとの類似点」をご覧ください。