お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/06/01

新たにPGIやGigE Vision 2.0にも対応したBasler ace新モデル向けファームウェアをリリース

新たにPGIやGigE Vision 2.0にも対応したBasler ace新モデル向けファームウェアをリリース

ソニー社製センサーPregiusシリーズやオン・セミコンダクター社製センサーPYTHONシリーズを搭載したace新モデル向けにリリースされた新しいファームウェアは、当社が誇る強力なシーケンサー機能と独自のカメラ内蔵型画像補正機能PGIがご使用いただけるほか、最新のマシンビジョン規格であるGigE Vision 2.0にも対応してします。

改良されたシャープネス、ノイズ除去、5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシングの4つの機能を独自に組み合わせたBasler PGIは、高性能の画像補正をカメラの最高速度で実現しています。そのため、プロセッサーに追加の負担をかけることなく、お使いのカメラで最高画質の画像を直接撮影できます。もう一つの特長として、新しいファームウェアでは最新のマシンビジョン規格であるGigE Vision 2.0にも対応しています。GigEインターフェースの可能性を広げるGigE Vision 2.0は、複数のカメラを有するシステムをより正確に同期させることで、リアルタイムな動作を可能にするほか、重要技術の一つとしてPTP(Precision Time Protocol)を使用しています 。このプロトコルでは、システムを構成する機器のネットワークを管理することで、 機器の時刻設定をナノ秒単位まで同期させることができます 。さらに、新しいファームウェアには、複数の設定をカメラ内に保存して素早く切り替えができるシーケンサー機能も搭載されています。

詳細については、www.baslerweb.com/new-aceまたはwww.baslerweb.com/pgiをご覧ください。