お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/03/13

ソニー社製Pregiusシリーズセンサーを搭載した8つのBasler ace U新モデル

ソニー社製Pregiusシリーズセンサーを搭載した8つのBasler ace U新モデル

当社の人気カメラシリーズaceのace Uに、ソニー社製グローバルシャッターCMOSセンサーPregiusシリーズのIMX287センサーとIMX273センサーを搭載した8つのモデルが新たに追加されました。これら8つの新モデルは、ace Uの低解像度モデルとして、VGAから1.6メガピクセルまでの解像度と最大フレームレート520fpsに対応しています。

IMX273センサーは、3.45umという小さなピクセルサイズで、Pregiusシリーズ第2世代センサー(IMX250、IMX304など)と同等の優れた画質、速度、ノイズ性能を実現しています。一方、IMX287センサーのピクセルサイズはその倍の6.9µmとなっており、同じ感度とノイズ性能を持ちながら、飽和容量とダイナミックレンジが向上しています。

いずれのセンサーも近赤外線に対応しているため、エレクトロルミネッセンス検査、交通関連用途、セキュリティ用途など、それほど高い近赤外線感度が求められない場合に、高価格な近赤外線専用センサーの代わりに使用することができます。

また、機能も充実していることから、旧型の低解像度CCDセンサーからのアップグレードにも最適です。例えば、CCDセンサーにICX618をお使いの場合は、ピクセル形式と解像度が同じでスムーズに移行可能なCMOSセンサーとしてIMX287がおすすめです。IMX287は低価格にもかかわらず、センサー性能が大幅に改善しているため、画像処理工程の全体的な改善が期待できます。

ace Uの8つの新モデルは、定評のあるGigEインターフェースとUSB 3.0インターフェースに対応しているほか、5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスの4つの機能を独自に組み合わせたPGIも搭載しています。GigE対応モデルでは、PTPなどGigE Vision 2.0の便利な機能を使用できます。 さらに、Baslerのpylon Camera Software Suiteを使用すれば、カメラを簡単かつスムーズにセットアップすることが可能です。

以下のカメラモデルのデザイン・インサンプルは、2018年4 月に公開する予定です。

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート 白黒/カラー インターフェース センサー
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE IMX287
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE IMX287
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE IMX273

以下の追加モデルのデザイン・インサンプルは、2018年5月に公開する予定です。

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート 白黒/カラー インターフェース センサー
acA720-520um 720 px x 540 px 520 fps Mono USB 3.0 IMX287
acA720-520uc 720 px x 540 px 520 fps Color USB 3.0 IMX287
acA1440-220um 1440 px x 1080 px 220 fps Mono USB 3.0 IMX273
acA1440-220uc 1440 px x 1080 px 220 fps Color USB 3.0 IMX273

ace新モデルの詳細やその他の情報については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

ご希望の製品が見当たらない場合は、当社のホームページにて、ace Uの他のモデルやaceシリーズの各ラインについてご確認いただけます。130種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップもぜひご覧ください。