お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/04/11

dart LVDS対応BCON搭載モデルがセットになったCritical Links社製開発キットがVision Systems DesignのInnovators Awardを受賞

dart LVDS対応BCON搭載モデルがセットになったCritical Links社製開発キットがVision Systems DesignのInnovators Awardを受賞

このほど、マシンビジョン業界の革新的な技術や製品を表彰するVision Systems Design第4回Innovators Awardが発表され、Critical Links社のdart LVDS対応BCON搭載モデル用エンベデッドビジョン開発キットが審査員の高い評価を得て銅賞に輝きました。授賞式は、ボストンで開催されたThe Vision Showにおいて行われました。

ハードウェア・ソフトウェアの完全なリファレンスデザインとして活用できるBasler dart LVDS対応BCON搭載モデル用エンベデッドビジョン開発キット(VDK)MitySOM-5CSxには、インテル社プログラマブル・ソリューションズ事業本部(PSG)(旧アルテラ社)製Cyclone V SoCを搭載したCritical Link社製産業用System on Module MitySOM-5CSxが使用されています。MitySOM-5CSxの基板は、LVDS対応インターフェースBCONを最大2つ接続できるほか、他の通信インターフェースの追加や拡張も可能です。この開発キットには、5MP対応のdart LVDS対応BCON搭載モデル(daA2500-14lc)が1台付いたシングルカメラパッケージと、dart LVDS対応BCON搭載モデル(daA1280-54lm)が2台付いたステレオカメラパッケージの2種類があります。

画像の閲覧については、簡単操作のBasler pylon Camera Software Suiteを使用する方法のほか、FPGAやHDMIによる直接出力にも対応しており、いずれの場合でも、pylonを使用してカメラモジュールの設定を行うことができます。

Critical Link社がお届けするこのエンベデッドビジョン開発キットは、その技術力の高さだけでなく、耐久性や産業用途に適した設計にも定評があります。

Critical Link社は、エンベデッドシステムの開発企業として、FPGAプログラミングや幅広い用途に対応したシステムの開発に関して豊富なノウハウを持っています。

Baslerのエンベデッドビジョン用製品の詳細については、www.baslerweb.com/embeddedをご覧ください。 Critical Link社製Basler dart用エンベデッドビジョン開発キット(VDK)MitySOM-5CSxについては、https://www.baslerweb.com/jp/embedded-vision/referenz-designs/critical-link-mitysom-5csx-development-kit/においても詳しくご紹介しています。