Menu
2016/04/04
小さな世界の大きな発見に貢献するBasler顕微鏡用PowerPack

Baslerが新たにお届けする顕微鏡用PowerPackは、ご希望に合ったBasler顕微鏡カメラをお選びいただけるほか、USB 3.0対応ケーブル、クイックセットアップガイド、専門の顕微鏡ソフトウェアがセットになっています。また、正確で信頼性の高い画像の取得・分析ができるように設計されており、システムの構築やカメラの取り付けも簡単です。
各顕微鏡用途における多様な要件に対応するため、新登場のBasler顕微鏡用PowerPackのカメラには、最高のコストパフォーマンスを誇る最新のCMOSセンサーを搭載しています。1.2MPから5MPまでの解像度に対応しているこれらのカメラは、最大フレームレート82fpsで優れた色忠実性と広いダイナミックレンジを実現しており、詳細で高い再現性が必要な観察、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析が可能です。たとえ撮影対象物が動いている場合やリアルタイムに画像を表示する必要がある場合でも、Basler顕微鏡用PowerPackはその最高クラスの画質により、どんな細かい要件にも対応し、期待を上回る結果をお届けします。
柔軟にご利用いただけることをコンセプトとしているPowerPackは、ご希望に合わせてシステムの中心的存在となるBasler顕微鏡カメラをお選びいただけるほか、検査済みのUSB 3.0対応ケーブルや分かりやすいクイックセットアップガイド、そしてカメラの制御と画像の取得・処理・分析に使える専門の顕微鏡ソフトウェアが付属しています。この直観的な操作画面とすべての機能を網羅する総合的なヘルプツールを備えたソフトウェアをセットにすることで、Basler顕微鏡用PowerPackは学術的な研究や日常的な研究、産業用途などにおけるモニタリング、文書化、アーカイブなど様々な用途に理想的なパッケージとなっています。
Basler顕微鏡用PowerPackやBasler顕微鏡カメラ、Basler顕微鏡ソフトウェアの詳細や実際の用途での活用方法については、 顕微鏡用マシンビジョンのすべての特長を網羅した当社の無料ホワイトペーパー「顕微鏡検査に適したデジタルカメラを見つけるには」をダウンロードいただくか、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせください。