お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/08/08

Baslerがace Lの量産を開始

Baslerがace Lの量産を開始

Baslerが新登場のace L全モデルの量産を開始しました。今回新たにaceシリーズに加わるこれらの12モデルには、ソニー社製Pregiusシリーズの最新世代の高解像度センサーが搭載されています。

新登場のace L 12モデルは、9メガピクセル、12メガピクセルの解像度と最大40fpsのフレームレートに対応しています。また、高性能センサーIMX253、IMX255、IMX267、IMX304を搭載することにより、Pregiusシリーズならではの高画質を実現しているほか、70dB以上のダイナミックレンジと、可視光域から近赤外光域までの幅広い波長域をカバーする高い量子効率を誇ります。これらのモデルは高い性能を特長としているため、ディスプレイ検査用の高解像度自動光学検査システム、高度道路交通システムにおける違反の取締りなど、要件が厳しい用途にも最適です。

高い画質と優れたコストパフォーマンスに加え、新しい大型センサーを30mm×40mmというコンパクトなボディに収め、組み込みが簡単な点もace L 12モデルの大きな特長です。

新登場のace Lは、いずれも定評のあるGigEとUSB 3.0をインターフェースとして採用しており、GigE Vision 2.0規格とUSB3 Vision規格に準拠しています。GigE対応モデルでは、PTPなどGigE Vision 2.0の便利な機能を使用できます。また、カラーモデルには、Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型画像補正機能PGIが搭載されています。

Cマウント対応の高画質カメラとしてBaslerの製品ラインナップに加わったace L 12モデルでは、ピクセルサイズ3.45umのグローバルシャッターセンサーを搭載しており、Baslerの新型の1インチレンズがぴったりフィットします。カメラの組み込みも簡単で、定評のあるBasler pylon Camera Software Suiteをすぐにご使用いただけます。

量産を開始するカメラモデルは以下の通りです。

カメラモデル センサー フレームレート センサー 白黒/カラー インターフェース
acA4112-8gm IMX304 8 fps 12 MP モノクロ GigE
acA4112-8gc IMX304 8 fps 12 MP カラー GigE
acA4112-20um IMX304 20 fps 12 MP モノクロ USB3.0
acA4112-20uc IMX304 20 fps 12 MP カラー USB3.0
acA4112-30um IMX253 30 fps 12 MP モノクロ USB3.0
acA4112-30uc IMX253 30 fps 12 MP カラー USB3.0
acA4096-11gm IMX267 11 fps 9 MP モノクロ GigE
acA4096-11gc IMX267 11 fps 9 MP カラー GigE
acA4096-30um IMX267 30 fps 9 MP モノクロ USB3.0
acA4096-30uc IMX267 30 fps 9 MP カラー USB3.0
acA4096-40um IMX255 40 fps 9 MP モノクロ USB3.0
acA4096-40uc IMX255 40 fps 9 MP カラー USB3.0

ご希望の製品が見当たらない場合は、120種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップ(www.baslerweb.com/ace)をご覧ください。

ace Lシリーズの詳細について

当社ホームページのwww.baslerweb.com/new-aceをご覧いただくか、Basler営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

また、www.baslerweb.com/ace-product-linesでは、Basler aceシリーズ全ラインナップの概要をご確認いただけます。